répétition automatique
Avec la répétition automatique, lorsque l'opérateur appuie sur le bouton et le maintient enfoncé, le logiciel enregistre des pressions répétées sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit relâché. Pour utiliser la répétition automatique, indiquez la fréquence par seconde de répétition des pressions sur le bouton et le temps d'attente préalable au lancement de la répétition automatique.
Fournir une réponse