ActiveUnacknowledged
Une connexion en lecture seule. Affectez un point ou une expression à cette connexion. Lors de l'exécution, la liste
Alarme
affiche les alarmes actives mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un accusé de réception lorsque le point ou la valeur d'expression a une valeur différente de zéro.Si vous affectez une expression à cette connexion, l'application calcule la valeur de l'expression et utilise le résultat pour déterminer si des alarmes actives n'ayant pas fait l'objet d'un accusé de réception doivent être affichées.
Lorsque cette connexion est affectée, elle remplace la propriété DisplayActiveUnackedAlarms.
Fournir une réponse