AckSymbol

Indique le caractère à afficher dans la colonne
Symbole Accusé de réception
de l'objet liste des alarmes en regard d'une alarme ayant fait l'objet d'un accusé de réception.
Le symbole par défaut est un astérisque (*).
Cette propriété est utilisée seulement lorsque la propriété DisplayAckSymbol est définie sur vrai.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal