Fonctionnement des objets graphiques audit
La liste de piste d'audit affiche les informations sur les actions de l'opérateur au moment de l'exécution, notamment :
- Heure d'exécution- La date et l'heure locale à laquelle le produit logiciel enregistre l'action comme ayant eu lieu.
- Source- Le nom du produit logiciel qui a enregistré l'action dans le journal d'audit.
- Emplacement- Le nom de l'ordinateur, du périphérique Windows CE ou du terminalMobileViewsur lequel l'action a eu lieu.
- Ressource-Réservée
- Nom d'utilisateur- L'ID de connexion de l'utilisateur qui utilise le logiciel. Il peut s'agir d'un utilisateurFactoryTalk SecurityouMicrosoftWindows, selon la manière dont l'utilisateur s'est connecté au logiciel qui a généré l'enregistrement d'audit.
- Message- Informations sur une action spécifique de l'opérateur exécutée dans le contexte de l'application d'exécution en cours. Par exemple, le message d'écriture d'un point inclura le point en cours de modification, ainsi que les valeurs précédente et nouvelle du point.
Lorsqu'un affichage contenant un objet de liste des pistes d'audit est ouvert, la barre de surbrillance se trouve sur le dernier message d'audit en haut de la liste. Au fur et à mesure que de nouveaux messages d'audit se produisent, les anciens messages défilent vers le bas mais l'indicateur reste toujours en haut de la liste. Si la barre de surbrillance de l'objet n'est pas en haut de la liste, par exemple, l'opérateur sélectionne un message d'audit autre que celui du haut de la liste, la liste ne défile pas vers le bas lorsque de nouveaux messages arrivent. Par conséquent, le nouvel audit n'apparaîtra pas automatiquement en tête de liste.
Fournir une réponse