Liste des pistes d'audit

La liste de piste d'audit affiche les informations sur les actions de l'opérateur au moment de l'exécution, notamment :
  • Heure d'exécution
    - La date et l'heure locale à laquelle le produit logiciel enregistre l'action comme ayant eu lieu.
  • Source
    - Le nom du produit logiciel qui a enregistré l'action dans le journal d'audit.
  • Emplacement
    - Le nom de l'ordinateur, du périphérique Windows CE ou du terminal
    MobileView
    sur lequel l'action a eu lieu.
  • Ressource
    -
    Réservée
  • Nom d'utilisateur
    - L'ID de connexion de l'utilisateur qui utilise le logiciel. Il peut s'agir d'un utilisateur
    FactoryTalk Security
    ou
    Microsoft
    Windows
    , selon la manière dont l'utilisateur s'est connecté au logiciel qui a généré l'enregistrement d'audit.
  • Message
    - Informations sur une action spécifique de l'opérateur exécutée dans le contexte de l'application d'exécution en cours. Par exemple, le message d'écriture d'un point inclura le point en cours de modification, ainsi que les valeurs précédente et nouvelle du point.
Utilisez le bouton
Effacer la piste d'audit
et les boutons
Touche
suivants pour interagir avec un objet de liste de piste d'audit :
  • Déplacer vers le haut
  • Déplacer vers le bas
  • Page précédente
  • Page suivante
  • Home
  • Fin
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal