Options de l'onglet Audit de la boîte de dialogue Propriétés de la liste des pistes d'audit
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Audit
de la boîte de dialogue Propriétés de la liste des pistes d'audit
.Options | Descriptions |
|---|---|
Colonnes | Spécifiez les colonnes à utiliser, leur format de date et heure, ainsi que le texte de l'en-tête qu'elles afficheront le cas échéant. |
En-tête d'affichage | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les en-têtes de colonne sur l'objet. |
Sélectionner une colonne | Sélectionnez une colonne à modifier :
|
Colonne d'affichage | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que la colonne sélectionnée apparaisse sur l'objet. |
Format de date et heure | Sélectionnez le format de date et heure à afficher. Les options disponibles reflètent les paramètres du système d'exploitation de votre ordinateur de développement. Sous Windows, ces paramètres se trouvent dans les options Région et langue du Panneau de configuration . Si les paramètres du système d'exploitation sont différents entre vos ordinateurs de développement et d'exécution, les paramètres d'exécution sont utilisés lors de l'exécution.Cette option n'est disponible que lorsque la case Heure d'exécution est cochée. |
Texte du titre | Saisissez le texte à afficher pour l'en-tête de la colonne sélectionnée. |
Largeur de la colonne | Définissez la largeur, en pixels, de la colonne sélectionnée. Cette option s'applique uniquement aux colonnes Source , Emplacement , Ressource et Nom d'utilisateur . |
Paramètres de liste | Spécifiez le nombre de lignes que chaque audit peut utiliser et le fonctionnement du retour automatique à la ligne pour les messages. |
Lignes par audit | Sélectionnez le nombre de lignes, entre 1 et 10, que chaque audit occupera dans la liste. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Fournir une réponse