Configurer des connexions pour une liste d'état des alarmes

Utilisez l'onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés de la liste d'état des alarmes
pour configurer des connexions pour une liste d'état des alarmes.
Pour configurer des connexions pour une liste d'état des alarmes
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur la liste d'état des alarmes pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Dans l'onglet
    Connexions
    , attribuez un point numérique à la connexion AlarmIdentifier.
CONSEIL:
Lors de l'exécution, l'Identificateur d'alarme spécifié dans l'onglet
Messages
de l'
Editeur de configuration des alarmes
est écrit dans le point numérique attribué à la connexion AlarmIdentifier uniquement si les cases à cocher
Utiliser l'identificateur d'alarme
sont sélectionnées dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés
de l'objet graphique et de l'onglet
Messages
de l'
Editeur de configuration des alarmes
. Si la colonne
Identificateur d'alarme
est vide dans l'onglet
Messages
de l'
Editeur de configuration des alarmes
et que les cases à cocher
Utiliser l'identificateur d'alarme
des deux onglets sont cochées, zéro sera écrit dans le point numérique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal