Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'état des alarmes

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de la liste d'état des alarmes
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est un dégradé, cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur de premier plan
Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Lorsque l'option
Utiliser les couleurs des alarmes
est sélectionnée, l'application n'utilise pas cette couleur. A la place, les messages s'affichent avec les couleurs de
Premier plan
et d'
Arrière-plan
définies dans l'onglet
Messages
de l'
Editeur de configuration des alarmes
.
Couleur de fond de l'en-tête
Cette case affiche la couleur actuelle de la barre d'en-tête en haut de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de premier plan de l'en-tête
Cette case affiche la couleur actuelle du texte de la barre d'en-tête en haut de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de la sélection
Cette zone affiche la couleur de la barre de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
La barre de surbrillance indique le message d'alarme sélectionné lors de l'exécution.
Couleur d'avant-plan de sélection
Cette zone affiche la couleur de la légende du message d'alarme en surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Utiliser les couleurs des alarmes
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les messages d'alarme à l'aide des couleurs d'
arrière-plan
et de
premier plan
définies dans l'
Editeur de configuration des alarmes
au lieu d'utiliser les sélections de
couleur d'avant-plan
et
couleur de fond
dans cet onglet.
Texte
Les propriétés de texte s'appliquent aux messages d'alarme dans la liste d'état des alarmes.
Police
Sélectionnez la police à utiliser pour le message.
Taille
Sélectionnez la taille de police à utiliser pour le message.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez le style de police du message, le cas échéant.
Autre
Navigation de touches
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet.
Bouclage
Sélectionnez cette case à cocher pour faire défiler la liste en boucle ; lors du défilement vertical vers le bas, le curseur ne s'arrête pas sur le dernier élément de la liste, mais il affiche ensuite le premier élément de la liste. Il en va de même dans l'autre sens (défilement vers le haut).
Utiliser l'identificateur d'alarme
Sélectionnez cette case à cocher pour écrire la valeur de l'identificateur d'alarme affectée au message d'alarme dans le point spécifié pour la connexion AlarmIdentifier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal