Affichage [ETAT]

Le dossier
Bibliothèques de graphiques
contient un affichage appelé [ETAT].
L'affichage [ETAT] contient un objet Liste d'état des alarmes et les boutons suivants :
  • Alarm Status Mode
  • Silence Alarms
  • Reset Alarm Status
  • Home
  • End
  • Page Up
  • Page Down
  • Move Up
  • Move Down
  • Print Alarm Status
  • Goto Display (pour passer à l'affichage [HISTORIQUE])
  • Close Display
Vous pouvez utiliser l'affichage [ETAT] tel qu'il est ou le modifier pour l'adapter à vos besoins. A titre d'exemple, vous pouvez modifier l'aspect de l'objet Etat d'alarme et des boutons dans l'affichage, ou bien ajouter ou supprimer des boutons.
Vous pouvez également créer votre propre affichage graphique contenant un objet Liste d'état des alarmes et des boutons, ou copier et coller les objets de l'affichage [ETAT] sur l'affichage du graphique sur lequel vous voulez placer l'objet graphique Liste d'état des alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal