Configurer des connexions pour une liste d'alarmes
Utilisez l'onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'alarmes
pour attribuer des points ou des expressions afin de contrôler une liste d'alarmes à distance. Les connexions vont remplacer les paramètres de l'onglet Affichage
de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'alarmes
.Pour configurer les points et les expressions d'une liste d'alarmes
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur la liste d'alarmes pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l'ongletConnexions, attribuez un point ou une expression aux connexions suivantes :
- ActiveAcknowledged
- ActiveUnacknowledged
- AlarmIdentifier
- InactiveAcknowledged
- InactiveUnacknowledgedCONSEIL:
- Si vous affectez un point, l'application lit la valeur du point à la source des données et affecte cette valeur à la connexion.
- Si vous affectez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et détermine les conditions dont les alarmes correspondantes seront affichées dans la liste d'alarmes.
- Si la valeur de l'expression ou du point affecté est non nulle, les alarmes correspondant aux conditions d'alarme liées à la connexion seront affichées.
- Si la valeur de l'expression ou du point affecté est égale à zéro, les alarmes correspondant aux conditions d'alarme ne seront pas affichées.
- Si une connexion se voit affecter un point ou une expression, les paramètres de la connexion remplacent les paramètres dans l'ongletAffichage,le cas échéant.
- Lors de l'exécution, l'Identificateur d'alarme spécifié dans l'ongletMessagesde l'Editeur de configuration des alarmesest écrit dans le point numérique attribué à la connexion AlarmIdentifier uniquement si les cases à cocherUtiliser l'identificateur d'alarmesont sélectionnées dans l'ongletGénéralde la boîte de dialoguePropriétésde l'objet graphique et de l'ongletMessagesde l'Editeur de configuration des alarmes. Si la colonneIdentificateur d'alarmeest vide dans l'ongletMessagesde l'Editeur de configuration des alarmeset que les cases à cocherUtiliser l'identificateur d'alarmedes deux onglets sont cochées, zéro sera écrit dans le point numérique.
Fournir une réponse