Liste des alarmes
La liste des alarmes affiche une liste des alarmes déclenchées. Les alarmes les plus récentes sont en haut de la liste. Lorsqu'une connexion de déclenchement dans la source des données correspond à la valeur de déclenchement du message lors de l'exécution, une alarme apparaît dans la liste des alarmes.
Utilisez une liste des alarmes pour informer l'opérateur lorsqu'une situation nécessitant une attention immédiate se produit. Par exemple, la liste peut afficher un message qui avertit l'opérateur que la pression d'une chaudière est trop élevée.
CONSEIL:
- Configurez les messages d'alarme et leurs valeurs de déclenchement dans l'Editeur de configuration des alarmes.
- Vous pouvez placer une liste des alarmes sur n'importe quel affichage du projet.
- Le nombre de messages d'alarme tenant dans l'affichage dépend de la taille de la liste des alarmes, de la taille de la police et du nombre de lignes que vous avez indiqué pour chaque alarme dans la boîte de dialoguePropriétés de la liste des alarmes. Si le message est trop long pour tenir dans l'affichage, le dernier caractère affiché est remplacé par un astérisque (*).
Lorsqu'un affichage qui contient un objet Liste des alarmes est ouvert, l'indicateur d'alarme (barre de surbrillance ou curseur) apparaît en haut de la liste sur l'alarme la plus récente. Au fur et à mesure que de nouvelles alarmes se produisent, les anciennes alarmes défilent vers le bas mais l'indicateur reste toujours en haut de la liste.
La liste ne défile pas vers le bas lorsque de nouvelles alarmes sont déclenchées si la barre de surbrillance de l'objet Liste des alarmes n'est pas en haut de la liste, par exemple, l'opérateur a sélectionné une alarme autre que celle qui se trouve en haut de la liste. Ceci explique pourquoi les nouvelles alarmes n'apparaissent pas automatiquement en haut de la liste. Si la barre de surbrillance est déplacée ou si l'écran est actualisé (par une modification par exemple), les nouvelles alarmes s'affichent en haut de la liste.
Utilisez les boutons
Alarme
et Touche
suivants pour interagir avec une liste des alarmes :- Accuser réception de l'alarme
- Accuser réception de toutes les alarmes
- Eteindre le signal des alarmes
- Effacer l'historique des alarmes
- Déplacer vers le haut
- Déplacer vers le bas
- Page précédente
- Page suivante
- Home
- Fin
- Entrée
Fournir une réponse