Options de l'onglet Alarmes de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'alarmes
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Alarme
de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'alarmes
.Options | Descriptions |
|---|---|
Colonnes | Spécifiez les colonnes à utiliser, les symboles à afficher (le cas échéant), leur format d'heure et de date et le texte d'en-tête à afficher (le cas échéant). |
En-tête d'affichage | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les en-têtes de colonne sur l'objet. |
Sélectionner une colonne | Sélectionnez une colonne à modifier :
|
Colonne d'affichage | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que la colonne sélectionnée apparaisse sur l'objet. |
Format de date et heure | Sélectionnez le format de date et heure à afficher. Les options disponibles reflètent les paramètres du système d'exploitation de votre ordinateur de développement. Sous Windows, ces paramètres se trouvent dans les options Région et langue du Panneau de configuration . Si les paramètres du système d'exploitation sont différents entre vos ordinateurs de développement et d'exécution, les paramètres d'exécution sont utilisés lors de l'exécution.Si la colonne Symbole Accuser réception , Symbole Actif ou Message est sélectionnée, cette option n'est pas disponible. |
Texte du titre | Saisissez le texte à afficher pour l'en-tête de la colonne sélectionnée. |
Symbole | Entrez un symbole à afficher en regard d'une alarme active ou ayant fait l'objet d'un accusé de réception. |
Paramètres de liste | Sélectionnez le nombre de lignes pouvant être utilisées par chaque alarme, comment les alarmes sélectionnées seront indiquées et le fonctionnement du retour automatique à la ligne pour les messages. |
Lignes par alarme | Sélectionnez un nombre de lignes compris entre 1 et 10, que chaque alarme doit occuper dans l'objet. La valeur par défaut est 1. |
Indicateur d'alarme sélectionné | Choisissez si les alarmes sélectionnées sont indiquées par une barre de surbrillance ou par un curseur. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Filtrage | Filtrez l'objet afin d'afficher uniquement les alarmes provenant des déclencheurs spécifiés. |
Déclencheurs filtrés | Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir le Sélecteur d'étiquette de déclencheur avec lequel vous pouvez sélectionner les étiquettes de déclenchement d'alarmes dont les alarmes seront incluses dans l'affichage à leur déclenchement.Si cette case est vide, cela signifie que toutes les alarmes sont affichées. |
Fournir une réponse