Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de la liste des alarmes
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de la liste des alarmes
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est un dégradé, cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur de fond de l'en-tête | Cette case affiche la couleur actuelle de la barre d'en-tête en haut de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan de l'en-tête | Cette case affiche la couleur actuelle du texte de la barre d'en-tête en haut de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de la sélection | Cette zone affiche la couleur de la barre de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. La barre de surbrillance indique l'alarme sélectionnée lors de l'exécution. |
Couleur de premier plan de la sélection | Cette zone affiche la couleur de la légende de l'alarme en surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Text | Les propriétés de texte s'appliquent aux alarmes de la liste des alarmes lorsqu'elles ne sont pas sélectionnées. |
Police | Sélectionnez la police du texte d'alarme. |
Taille | Sélectionnez la taille de police du texte d'alarme. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police du texte d'alarme, le cas échéant. |
Autre | |
Navigation de touches | Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet. |
Bouclage | Sélectionnez cette case à cocher pour faire défiler la liste en boucle ; lors du défilement vertical vers le bas, le curseur ne s'arrête pas sur le dernier élément de la liste, mais il affiche ensuite le premier élément de la liste. Il en va de même dans l'autre sens (défilement vers le haut). |
Utiliser l'identificateur d'alarme | Sélectionnez cette case à cocher pour écrire la valeur de l'identificateur d'alarme affectée au message d'alarme dans le point spécifié pour la connexion AlarmIdentifier. |
Fournir une réponse