Configurer des alarmes pour un bandeau d'alarme

Utilisez l'onglet
Alarmes
de la boîte de dialogue
Bandeau d'alarme
pour spécifier les alarmes à afficher ainsi que leur format d'affichage.
Pour spécifier les alarmes à afficher ainsi que leur format d'affichage
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bandeau d'alarme pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Dans l'onglet
    Alarmes
    , sélectionnez les paramètres d'alarme, c'est-à-dire comment les alarmes seront placées en file d'attente, quelles alarmes seront affichées et quelles informations seront affichées pour chaque alarme.
  3. Indiquez les étiquettes de déclenchement qui seront filtrées, le cas échéant.
    CONSEIL:
    Si un message défini dans l'onglet
    Messages
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    utilise une variable incorporée pour afficher la valeur d'une alarme et que cette alarme s'active au départ de l'application, le bandeau d'alarme affichera des points d'interrogation à la place de la variable incorporée. En effet, le système d'alarme ne peut pas déterminer le moment où l'alarme a été activée et ne peut donc pas non plus déterminer quelle était la valeur de la variable à cet instant. Après avoir réinitialisé la valeur sur 0, la valeur de la variable incorporée sera affichée avec précision lors de la prochaine activation de l'alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal