Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bandeau des alarmes
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bandeau d'alarme
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre ou les alarmes de l'objet. Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan | Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Lorsque l'option Utiliser les couleurs des alarmes est sélectionnée, l'application n'utilise pas cette couleur. A la place, les messages s'affichent avec les couleurs de Premier plan et d'Arrière-plan définies dans l'onglet Messages de l'Editeur de configuration des alarmes . |
Utiliser les couleurs des alarmes | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les messages d'alarme à l'aide des couleurs d' arrière-plan et de premier plan définies dans l'Editeur de configuration des alarmes au lieu d'utiliser les sélections de couleur d'avant-plan et couleur de fond dans cet onglet. |
Clignotant | Cochez cette case pour que le message d'alarme clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. |
Text | Les propriétés de texte s'appliquent aux messages d'alarme dans le bandeau d'alarme. |
Police | Sélectionnez la police à utiliser pour le message. |
Taille | Sélectionnez la taille de police à utiliser pour le message. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police du message, le cas échéant. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Alignement | Sélectionnez la manière dont vous souhaitez positionner le texte sur l'objet. |
Autre | |
Navigation de touches | Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet. |
Utiliser l'identificateur d'alarme | Sélectionnez cette case à cocher pour écrire la valeur de l'identificateur d'alarme affectée au message d'alarme dans le point spécifié pour la connexion AlarmIdentifier. |
Fournir une réponse