Options de l'onglet Alarmes de la boîte de dialogue Propriétés du bandeau d'alarme

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Alarme
de la boîte de dialogue
Propriétés du bandeau d'alarme
.
Options
Descriptions
Paramètres d'alarme
Spécifiez les options d'alarme dans cette zone.
Mettre les nouvelles alarmes en file d'attente
Cochez cette case pour mettre en file d'attente les nouvelles alarmes jusqu'à ce que l'opérateur efface l'alarme courante du bandeau.
Si case est décochée, les nouvelles alarmes remplaceront l'alarme affichée dès qu'elles se produiront et le bandeau affichera toujours l'alarme la plus récente.
Afficher la valeur du déclencheur
Cochez cette case si vous souhaitez que le bandeau des alarmes affiche la valeur du déclencheur de l'alarme courante, telle qu'elle est définie dans l'onglet
Messages
de l'
Editeur de configuration des alarmes
.
Afficher l'étiquette du déclencheur
Cochez cette case si vous souhaitez que le bandeau des alarmes affiche l'étiquette du déclencheur de l'alarme courante, telle qu'elle est définie dans l'onglet
Messages
de l'
Editeur de configuration des alarmes
.
Afficher les alarmes inactives
Cochez cette case si vous souhaitez que le bandeau des alarmes affiche les alarmes inactives et actives dépourvues d'accusé de réception.
Afficher l'état des alarmes
Si la case
Afficher les alarmes inactives
est cochée, cochez cette case pour afficher l'état de l'alarme. Si une alarme est encore active, un astérisque (*) apparaît en regard du message.
Afficher l'heure des alarmes
Cochez cette case si vous souhaitez que le bandeau des alarmes affiche l'heure à laquelle l'alarme courante s'est déclenchée.
Format de l'heure des alarmes
Si vous cochez la case
Afficher l'heure des alarmes
, sélectionnez le format dans lequel les heures des alarmes doivent être affichées.
Filtrage
Filtrez l'objet afin d'afficher uniquement les alarmes provenant des déclencheurs spécifiés.
Déclencheurs filtrés
Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour ouvrir le Sélecteur d'étiquette de déclencheur avec lequel vous pouvez sélectionner les étiquettes de déclenchement d'alarmes dont les alarmes seront incluses dans l'affichage à leur déclenchement.
Si cette case est vide, cela signifie que toutes les alarmes sont affichées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal