Configurer les connexions d’un affichage numérique
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés de l’affichage numérique
pour configurer des points et des expressions pour l’objet.Pour configurer des points et des expressions pour un affichage numérique
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'affichage pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à ces connexions :ValeurVous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur du point correspondant à la connexion Valeur dans la source des données et l'affiche dans l'affichage numérique.Si vous affectez une expression à cette connexion, l'application calcule la valeur de l'expression et montre le résultat dans l'affichage numérique.PolaritéVous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion détermine si un signe moins doit être affiché. Un signe moins s'affiche lorsque cette connexion possède une valeur non nulle positive. L'affectation de cette connexion remplace la polarité de la valeur de la connexion Valeur.Si vous affectez une expression à cette connexion, l'application calcule la valeur de l'expression et utilise le résultat pour déterminer si un signe moins doit être affiché.Si la connexion de polarité utilise un point avec une adresse à virgule flottante, les valeurs inférieures à ,5 seront arrondies vers le bas et celles supérieures ou égales à ,5 seront arrondies vers le haut.
Fournir une réponse