Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés d'affichage numérique
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés d'affichage numérique
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre ou la valeur affichée de l'objet. Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan | Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher pour que le texte clignote lors de l'exécution. Le texte clignote deux fois par seconde. |
Text | Les paramètres de texte s'appliquent aux valeurs numériques de l'affichage. |
Police | Sélectionnez la police du texte. |
Taille | Sélectionnez la taille de police du texte. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police du texte, le cas échéant. |
Alignement | Spécifie la façon dont le texte affiché est positionné sur l'objet. |
Paramètres de valeur | |
Nombre de chiffres | Sélectionnez le nombre maximal de chiffres à afficher, jusqu'à 17. Le séparateur décimal et le signe moins sont tous deux comptabilisés comme un chiffre. |
Remplir à gauche avec | Sélectionnez un caractère pour remplir la partie gauche de l'affichage si le nombre de caractères de la valeur de la source de données est inférieur au maximum autorisé. Si vous ne souhaitez utiliser aucun caractère de remplissage, sélectionnez Aucun . |
Nombre de décimales | Tapez le nombre maximal de chiffres affichés après la virgule décimale. La plage possible s'étend de 0 à ( nombre de chiffres - 2). Le nombre de chiffres est diminué de 2 pour permettre une virgule décimale et un chiffre avant la virgule. Par exemple, .12 est affiché comme 0.12. |
Fournir une réponse