Mode d'affichage des valeurs

L'affichage numérique indique la valeur de la connexion Valeur à la source de données. La valeur est affichée différemment selon que la valeur de la connexion Valeur est une valeur entière ou à virgule flottante.
CONSEIL:
Dans les valeurs à virgule flottante de 32 bits, 1 bit est utilisé pour le signe (le cas échéant), 8 bits pour l'exposant et 23 bits pour la mantisse. Ce qui n'autorise pas plus de sept chiffres. Dans
FactoryTalk View ME
, les valeurs de virgule flottante sont arrondies à six chiffres. Par conséquent, l'utilisation d'un type de données à virgule flottante et son ajout à une valeur qui dépasse les six chiffres de poids fort entraîne une perte de précision.
Valeur à virgule flottante
Valeur entière
Pour s'ajuster à l'affichage, la valeur est arrondie en fonction des propriétés Nombre de chiffres et Nombre de décimales :
Exemple :
Si « Nombre de chiffres » = 6,
et Nombre de décimales = 2,
1234,56 est arrondi à 1234,6.
Si « Nombre de chiffres » = 6,
Nombre de décimales = 1
123,456 est arrondi à 123,5.
Si la propriété du nombre de décimales = 0, la valeur reste affichée telle quelle.
Si la propriété de positions décimales est supérieure à 0, la valeur de l'entier est affichée, suivie du nombre de zéros équivalant à la propriété définie des positions décimales.
Exemple :
Si Nombre de chiffres = 6
et Nombre de décimales = 2
123 s'affiche sous la forme 123,00
Si Nombre de chiffres = 6
et Nombre de décimales = 4
123 sera également affiché sous la forme 123,00
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal