Méthode de calcul des valeurs
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
, la valeur envoyée à la connexion Valeur dépend du type de virgule décimale et de l'éventuelle affectation de l'Expression facultative.Si la virgule décimale est définie en
Position fixe
, elle est supprimée de la valeur avant d'envoyer celle-ci à la connexion Valeur. Par exemple, si la valeur affichée est de 9,25, alors la valeur envoyée à la connexion Valeur est de 925.Virgule décimale | Expression facultative non affectée | Expression facultative affectée |
|---|---|---|
Implicite | Valeur affichée comparée à la plage de valeurs minimum et maximum*. Les valeurs de virgule flottante sont arrondies si la connexion Valeur est une connexion entière. | La valeur affichée est comparée à la plage de valeurs minimum et maximum. Si OK, remplacé par ? dans l'expression. Le résultat est écrit sur la connexion Valeur. Les valeurs de virgule flottante sont arrondies si la connexion Valeur est une connexion entière. |
Position fixe, Chiffres après la virgule décimale = 0 | Valeur affichée comparée à la plage de valeurs minimum et maximum*. | La valeur affichée est comparée à la plage de valeurs minimum et maximum*. Si OK, remplacé par ? dans l'expression. Le résultat est écrit sur la connexion Valeur. |
Position fixe, Chiffres après la virgule décimale > 0 Résultat de Position fixe = Partie décimale | La virgule décimale est supprimée de la valeur affichée. Résultat comparé à la plage de valeurs minimum et maximum*. | La virgule décimale est supprimée de la valeur affichée. Résultat comparé à la plage de valeurs minimum et maximum*. Le résultat est remplacé par ? dans l'expression. Le résultat de l'expression est écrit sur la connexion Valeur. |
Position fixe, Chiffres après la virgule décimale > 0 Résultat de Position fixe = Valeur affichée | Valeur affichée comparée à la plage de valeurs minimum et maximum*. | La valeur affichée est comparée à la plage de valeurs minimum et maximum*. Si OK, remplacé par ? dans l'expression. Le résultat est écrit sur la connexion Valeur. |
*La plage de valeurs minimum et maximum est spécifiée dans l'onglet
Numérique
pour le bouton Entrée numérique activée. Si la valeur est comprise dans la plage indiquée, elle est envoyée à la connexion Valeur.
CONSEIL:
Les valeurs de virgule flottante (valeurs par défaut pour les objets d'entrée numérique) sont arrondies à six chiffres. Par conséquent, l'utilisation d'un type de données à virgule flottante et son ajout à une valeur qui dépasse les six chiffres de poids fort entraîne une perte de précision.
Fournir une réponse