Mode de fonctionnement de l'affichage numérique lors de l'exécution

L'affichage numérique indique la valeur de la connexion Valeur à la source de données. L'application efface l'affichage avant d'afficher une nouvelle valeur.
Ouvrir des affichages graphiques
Si un opérateur ouvre un affichage lors de l'exécution, l'application lit les valeurs de toutes les connexions affectées et met à jour l'affichage en conséquence.
Eléments affichés
  • Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, l'affichage numérique est rempli d'astérisques (*).
  • Si la valeur, comprenant la virgule décimale ou le signe moins, contient plus de chiffres que ceux spécifiés pour l'option
    Nombre de chiffres
    (dans l'onglet
    Général
    ), l'affichage est rempli d'astérisques (*).
  • Si la taille de l'affichage numérique ne permet pas l'affichage de la valeur en entier (et que le nombre de chiffres de la valeur, y compris la virgule décimale ou le signe moins, est dans les limites autorisées pour l'affichage), les parties de la valeur qui ne peuvent pas être affichées sont tronquées et le dernier chiffre affichable est remplacé par un astérisque.
  • Si la valeur dépasse la longueur de la première ligne de l'affichage et qu'il reste de la place sur la seconde ligne, la valeur continue sur la seconde ligne.
  • Si l'option
    Remplir à gauche avec
    a la valeur Aucun et que la valeur affichée est une valeur à virgule flottante comprise entre 0 et 1, un 0 est placé devant la virgule décimale.
  • Si le nombre de chiffres après la virgule de la valeur renvoyée est supérieur à la valeur autorisée, la valeur affichée sera arrondie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal