Configurer les propriétés générales d'un affichage numérique

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés d'affichage numérique
pour définir l'aspect d'un affichage numérique.
Pour configurer les options générales d'un affichage numérique
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal