Configurer les propriétés générales d’un bouton Effacer la piste d’audit
L'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés
vous permet de spécifier l'aspect du bouton Effacer la piste d'audit
.Pour configurer les propriétés générales pour un bouton Effacer la piste d’audit
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez ces propriétés :
- Aspect général
- Marges tactiles
- Audio (définit si le bouton émet un bip lors de l'exécution)
Une fois que les options sont configurées dans l'onglet
Général
, cliquez sur l'onglet Etiquette
pour définir la légende et l'image du bouton.Fournir une réponse