Configurer les connexions d’un graphique à barres
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du graphique à barres
pour configurer un point ou une expression pour l’objet.Pour configurer des points et des expressions pour un graphique à barres
- Dans l'editeurAffichage graphique, cliquez deux fois sur l'affichage à barres pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à cette connexion:ValeurUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et change le niveau de remplissage du graphique à barres pour refléter la valeur.Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter la valeur.
Fournir une réponse