Mode de fonctionnement du graphique à barres lors de l'exécution

Le niveau de remplissage du graphique à barres augmente et diminue pour représenter la valeur de la connexion Valeur dans la source des données. Le comportement du graphique à barres lors de l'exécution dépend également de la façon dont les seuils et les contrôles sont définis.
Utiliser des seuils
Si vous définissez des seuils pour le graphique à barres, la couleur de remplissage change (si vous avez défini différentes couleurs de remplissage dans l'onglet
Général
) lorsque la valeur de la connexion Valeur est supérieure ou égale à celle du seuil. Vous pouvez également configurer la section du graphique à barres au même niveau ou au-dessus du seuil de clignotement.
Ouvrir des affichages graphiques
Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Valeur et met à jour le graphique à barres en fonction de cette valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal