Exemple : Utiliser un graphique à barres

Dans cet exemple, le graphique à barres surveille la vitesse du tapis roulant.
  1. Créez un graphique à barres et affectez un point à la connexion Valeur.
  2. Modifiez le nombre de seuils à 2.
L'application lit la connexion Valeur et met à jour le graphique à barres en remplissant celui-ci dans le sens du remplissage.
Lorsque la connexion Valeur dépasse la valeur du seuil 1, la couleur de remplissage prend celle du seuil 1.
Lorsque la connexion Valeur dépasse la valeur du seuil 2, la couleur de remplissage prend celle du seuil 2.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal