Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du graphique à barres

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriété du graphique à barres
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Style de remplissage
Sélectionnez si le fond d'écran du graphique à barres est solide ou en dégradé. Si vous sélectionnez Dégradé, le fond du graphique à barres sera rempli d'un dégradé linéaire.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
pour configurer le remplissage dégradé.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur de remplissage
Cette case affiche la couleur de remplissage actuelle du graphique à barres. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de remplissage est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
, laquelle permet de configurer le remplissage dégradé.
Paramètres du graphique à barres
Valeur minimale
Saisissez la valeur requise pour vider le graphique à barres. Si la connexion Valeur est égale ou inférieure à cette valeur, le graphique à barres est vide.
Valeur maximale
Saisissez la valeur requise pour remplir entièrement le graphique à barres. Si la connexion Valeur est égale ou supérieure à cette valeur, le graphique à barres est plein.
Sens de remplissage
Sélectionnez le sens de remplissage du graphique à barres.
Seuils
Nombre de seuils
Sélectionnez le nombre de seuils de l'objet. Sélectionnez 0 si vous ne souhaitez pas utiliser de seuils.
Type de seuil
Sélectionnez
Valeur
pour configurer les seuils avec une valeur absolue.
Sélectionnez
Pourcentage
pour configurer des seuils avec des pourcentages de la plage comprise entre les valeurs minimum et maximum du graphique.
Valeur du seuil 1
Tapez la valeur ou le pourcentage du premier seuil.
Couleur de remplissage
Cette case affiche la couleur de remplissage actuelle de la partie du graphique à barres qui se trouve au niveau ou au-dessus du premier seuil et au-dessous du deuxième seuil si celui-ci est activé. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de remplissage est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
, laquelle permet de configurer le remplissage dégradé.
Clignotant
Cochez cette case pour que la partie du graphique à barres se trouvant au niveau ou au-dessus du premier seuil (et en dessous du deuxième seuil si celui-ci est activé) clignote lors de l'exécution. La section du graphique à barres clignote deux fois par seconde.
Valeur du seuil 2
Tapez la valeur ou le pourcentage du deuxième seuil.
Couleur de remplissage
Cette case affiche la couleur de remplissage actuelle de la partie du graphique à barres située au niveau ou au-dessus du deuxième seuil. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de remplissage est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
, laquelle permet de configurer le remplissage dégradé.
Clignotant
Cochez cette case pour que la partie du graphique à barres se trouvant au niveau ou au-dessus du second seuil clignote lors de l'exécution. La section du graphique à barres clignote deux fois par seconde.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal