Exemple : Adresses de liens hypertexte

L'adresse de l'animation du lien hypertexte peut être une adresse URL, un chemin de fichier, un point ou une expression.
Exemple 1 : Utiliser une adresse URL
Pour établir la liaison à la page d'accueil de Rockwell Automation, dans la zone
Adresse
, saisissez :
  • "http://www.rockwellautomation.com"
    ou
    ''www.rockwellautomation.com"
    sur un ordinateur personnel ou un terminal
    MobileView
  • "http://www.rockwellautomation.com"
    sur un terminal
    PanelView Plus 7
    ou
    PanelView Plus 6
L'URL doit être entourée de guillemets doubles.
Exemple 2 : Utiliser un chemin de fichier
Pour établir la liaison au fichier
sample.pdf
, dans
C:\Users\Public\Documents
, dans la zone
Adresse
, saisissez :
"C:\Users\Public\Documents\sample.pdf"
Le chemin doit être entouré de guillemets doubles.
Exemple 3 : Utiliser un point
Supposons que le point de type chaîne
linkAddress
représente la destination liée d'une page Web ou d'un fichier. Pour utiliser le point, dans la zone
Adresse
, saisissez :
linkAddress
Exemple 4 : Utiliser une expression
Supposons que :
  • Le point de type chaîne
    launchApp
    représente l'emplacement du programme :
    C:\Windows\System32\notepad.exe
  • Le point de type chaîne
    launchWarningFile
    représente l'emplacement du fichier contenant les informations d'avertissement :
    C:\Users\Public\Documents\warnings.txt
  • Si l'utilisateur en cours dispose du code de sécurité
    A
    , le système lance le programme spécifié. Dans le cas contraire, le système montre les informations d'avertissement spécifiées.
Pour ce faire, dans la zone
Adresse
, saisissez :
If CurrentUserHasCode(A) Then launchApp Else launchWarningFile
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal