Options d'espacement d'objets
Le tableau suivant affiche les options permettant d'espacer des objets dans le menu
Réorganiser
.Cette option | Décale les objets |
|---|---|
Espacer verticalement | De sorte que les points centraux des objet soient régulièrement espacés verticalement. Les objets les plus hauts et les plus bas ne sont pas déplacés, mais les autres objets sont déplacés soit vers le haut ou le bas de manière à espacer de façon égale les centres des objets. |
Espacer horizontalement | De sorte que les points centraux des objets soient régulièrement espacés horizontalement. Les objets les plus à gauche et les plus à droite ne sont pas déplacés, mais les autres objets sont déplacés vers la gauche ou la droite de manière à espacer de façon égale les centres des objets. |
Fournir une réponse