Connexions pour le contrôle ActiveX du navigateur Web
Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX du navigateur Web lors de l'exécution.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
URL Requis | Cette connexion spécifie l'URL de la page Web à afficher dans le contrôle. La connexion peut être une chaîne fixe (par exemple « http://www.rockwellautomation.com/ ») ou un point de mémoire ou de référence directe de type chaîne. Un point de chaîne contiendrait l'URL de la page Web à afficher dans le contrôle. |
Back Facultatif | Une transition de zéro à non zéro permettra de revenir à l'élément précédent de la liste d'historique du navigateur Web. La connexion est en lecture seule. Le type de données de connexion est Booléen. |
Forward Facultatif | Une transition de zéro à non zéro permettra d'avancer à l'élément suivant de la liste d'historique du navigateur Web. Cette connexion est en lecture-seule. Le type de données de connexion est Booléen. |
Stop Facultatif | Une transition de zéro à non zéro annulera toute navigation ou opération de téléchargement en cours et arrêtera tous les éléments dynamiques de la page tels que le fond sonore et les animations. Cette connexion est en lecture-seule. Le type de données de connexion est Booléen. |
Refresh Facultatif | Une transition de zéro à non zéro rechargera la page Web actuelle. Cette connexion est en lecture-seule. Le type de données de connexion est Booléen. |
Fournir une réponse