Connexions pour le contrôle ActiveX IPInfo
Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX IPInfo lors de l'exécution. En dehors de ces connexions, aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire pour configurer le fonctionnement du contrôle.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
IPAddress Facultatif | Ce contrôle lit l'adresse IP du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
IPOctet1 - IPOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse IP et la découpe en quatre parties, chacune étant mappée à un entier. Le contrôle écrit ensuite l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Adresse de sous-réseau Facultatif | Ce contrôle lit l'adresse IP du sous-réseau du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
SubNetOctet1 - SubNetOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse IP du sous-réseau et la découpe en quatre parties, chacune étant mappée à un entier. Le contrôle écrit ensuite le nombre entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
GatewayAddress Facultatif | Ce contrôle lit l'adresse IP de la passerelle du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
GWOctet1 - GWOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse IP de la passerelle du sous-réseau et la découpe en quatre parties, chacune étant mappée à un entier. Le contrôle écrit ensuite l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
macID Facultatif | Le contrôle lit l'adresse Mac du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Fournir une réponse