Connexions pour le contrôle ActiveX CaseStatement
Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX CaseStatement lors de l'exécution.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
Déclencheur Requis | Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle compare la valeur de SOURCE aux valeurs Casexx_Test configurées à l'aide du paramètre Casexx_Operator spécifié. Si l'évaluation renvoie true, le contrôle écrit la valeur Casexx_Result dans le point Destination. Si aucune évaluation ne renvoie true, la valeur Default_Result est écrite dans le point Destination. La connexion de déclenchement doit être réinitialisée avant chaque tentative d'évaluation. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire ou une expression. |
Source Requis | Cette connexion contient la valeur à évaluer pour tous les scénarios de test. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire ou une expression. |
Destination Requis | Cette connexion contient le point cible dans lequel les valeurs sont écrites. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Execution_Complete Facultatif | Cette connexion prend en charge les communications vers le programme de contrôle. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Protocole de transfert Facultatif | Cette connexion permet au programme de contrôle de réinitialiser le déclencheur. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire ou une expression. |
Default_Result Facultatif | Cette connexion fournit la valeur qui est écrite par défaut dans Destination, quand aucune évaluation ne renvoie true. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire ou une expression. |
Result_Code Facultatif | Cette connexion permet au programme de contrôle d'évaluer les résultats de chaque exécution de contrôle. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Case01_Test - Case50_Test Facultatif | Casexx_Test contient la valeur xx numérique à évaluer pour Source. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire ou une expression. |
Case01_Operator - Case50_Operator Facultatif | Casexx_Operator indique l'opérateur à utiliser lorsque le scénario Casexx_Test est évalué pour Source. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire, une entrée de texte explicite ou une expression. La valeur peut seulement être l'une des suivantes : LES, LEQ, EQU, GEQ, GRT ou NEQ. Ces valeurs signifient : LES = Moins que (Less Than) LEQ = Inférieur ou égal à (Less Than or Equal to) EQU = Egal à (Equal to) GEQ = Supérieur ou égal à (Greater than or Equal to) GRT = Supérieur à (Greater than) NEQ = Différent de (Not Equal to) |
Case01_Result - Case50_Result Facultatif | Casexx_Result indique la valeur à écrire dans Destination lorsque l'évaluation du scénario Case01_Test pour Source renvoie true. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Fournir une réponse