Commandes pour détecter un fichier journal des données CSV
Le tableau suivant affiche les commandes de détection de l'intégrité d'un Fichier journal des données CSV. Ces commandes sont sensibles à la casse.
Commandes | Descriptions |
|---|---|
ra_checkcsvintegrity -i file_path\file1.csv | file1 est le fichier CSV à détecter.Le rapport de détection s'affiche dans la fenêtre Invite de commandes . |
ra_checkcsvintegrity -i file_path\file1.csv -o file_path\file2.txt | file1 est le fichier CSV à détecter.Le rapport de détection est enregistré dans file2 . |
ra_checkcsvintegrity -i file_path\*.csv | Tous les fichiers CSV situés à l'emplacement file_path\ sont détectés.Le rapport de détection s'affiche dans la fenêtre Invite de commandes . |
ra_checkcsvintegrity -i file_path\*.csv -o file_path\file2.txt | Tous les fichiers CSV situés à l'emplacement file_path\ sont détectés.Le rapport de détection est enregistré dans file2 . |
ra_checkcsvintegrity ? | Affiche l'instruction des lignes de commande dans la fenêtre Invite de commandes . |
Fournir une réponse