Exemples de commandes pour détecter un fichier journal des données CSV
Le tableau suivant affiche les exemples de commandes de détection de l'intégrité d'un Fichier journal des données CSV.
Dans la fenêtre Invite de commandes , tapez | Lorsque vous appuyez sur Entrée |
|---|---|
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\file.csv | L'intégrité du fichier file.csv est vérifiée et le rapport de détection est affiché dans la fenêtre Invite de commandes . |
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\file.csv -o c:\report\file.txt | L'intégrité du fichier file.csv est vérifiée et le rapport de détection est enregistré au format file.txt . |
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\*.csv | L'intégrité de tous les fichiers CSV situés à l'emplacement c:\source\ est vérifiée et le rapport de détection est affiché dans la fenêtre Invite de commandes . |
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\*.csv -o c:\report\file.txt | L'intégrité de tous les fichiers CSV situés à l'emplacement c:\source\ est vérifiée et le rapport de détection est enregistré au format file.txt . |
Fournir une réponse