Options de la boîte de dialogue Opération d'exportation

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Opération d'exportation
.
En-tête de table
En-tête de table
Exporter des chaînes de <Nom RFC1766> vers un ou plusieurs fichiers texte Unicode
Cliquez sur ce bouton pour exporter les chaînes de texte de l'application pour la langue choisie dans la boîte de dialogue
Configuration de la langue
vers un fichier texte Unicode.
Exporter des chaînes pour toutes les langues vers un tableur Excel
Cliquez sur ce bouton pour exporter toutes les chaînes de texte de toutes les langues prises en charge par l'application vers un tableur Excel.
Optimiser les chaînes dupliquées
Cochez cette case pour vous assurer que les chaînes de texte qui apparaissent de façon récurrente dans l'application ne soient enregistrées dans le tableur qu'une seule fois et non pour chacune de leurs occurrences.
Ouvrir le fichier exporté
Cochez cette case à cocher pour ouvrir le fichier exporté dans Excel dès la fin de l'opération d'exportation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal