Configurer les connexions globales Macro

Utilisez l’onglet
Macro
de l’éditeur de
Connexions globales
pour configurer les connexions globales Micro.
Pour configurer les connexions globales Macro
  1. Dans l'onglet
    Macro
    , dans la zone
    Fréquence maximale de mise à jour (secondes)
    , sélectionnez la fréquence maximale à laquelle la source de données doit fournir des données aux connexions globales.
  2. (facultatif) Définissez jusqu’à cinq expressions ou points, chacun(e) pouvant exécuter une macro correspondante.
CONSEIL:
Pour annuler l'affectation d'un contrôle, sélectionnez le contrôle dans la colonne
Points
ou
Expression
, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  • appuyer de façon répétée sur la touche
    Retour arrière
    de votre clavier pour supprimer l'affectation d'un caractère à la fois ;
  • cliquer deux fois et à deux reprises pour mettre le texte en surbrillance, ensuite appuyer sur
    Effacer
    ou
    Retour arrière
    pour supprimer l'affectation entière en une fois.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal