Nommer le projet

Utilisez cette boîte de dialogue pour nommer le projet.
Pour nommer le projet
  • Dans la zone de texte, saisissez un nom pour le nouveau projet IHM à créer à partir du fichier sauvegardé, puis cliquez sur
    Terminer
    .
Si le nouveau nom est identique à celui d'un projet existant, un message d'erreur s'affiche. Si le nom est accepté, l'opération se poursuit.
Lorsque vous saisissez un nouveau nom d'application, ne dépassez pas 32 caractères. Si le nom de l'application excède la valeur maximale de 32 caractères autorisée par
FactoryTalk View Studio
, des erreurs et des messages d'avertissement s'affichent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal