Supprimer une application

Utilisez cette boîte de dialogue pour supprimer une application.
CONSEIL:
Lors de la suppression d'une application, vous ne serez pas invité à valider les droits d'utilisateur.
Lors de la suppression d'un projet, la configuration de sécurité unique du projet est également supprimée.
Pour supprimer une application
  1. Sélectionnez
    Supprimer une application
    et cliquez sur
    Suivant
    .
  2. Dans la liste, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur
    Suivant
    .
  3. Pour les applications Machine Edition, le projet du serveur IHM référencé par l'application ME est également supprimé.
  4. Cliquez sur
    Terminer
    . Cliquez sur
    Oui
    pour confirmer la suppression.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal