A propos des plaquettes d'instructions de contrôleur

Les plaquettes d'instruction de contrôleur sont des affichages graphiques préconfigurés et des affichages d'objets globaux qui interagissent avec des processeurs
Studio 5000
. Ces affichages contiennent des objets graphiques qui affichent des valeurs dans un processus
Studio 5000
et permettent aux opérateurs d'interagir avec le processeur. Vous pouvez utiliser les affichages graphiques de plaquettes en tant qu'affichages autonomes ou vous pouvez copier les objets de plaquettes dans d'autres affichages graphiques. Vous pouvez également modifier les objets des plaquettes. Par exemple, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise ou modifier les couleurs utilisées dans les plaquettes.
L'ajout d'affichages de plaquettes à une application affecte le nombre de licences. Chaque affichage de plaquette ajouté (fichier .gfx) compte pour un affichage à des fins d'activation. L'affichage d'objet global correspondant (fichier .ggfx) n'est pas ajouté au nombre total de licences.
Pour les plaquettes d'instructions de contrôleur les plus récentes, recherchez « process library » (bibliothèque de processus) dans le Centre de Compatibilité et de téléchargement des produits.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal