Configurer l'ordinateur FactoryTalk pour les audits distants

Vous devez configurer l'ordinateur
FactoryTalk
pour collecter les messages d'audit d'un terminal
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
, ou
PanelView Plus CE
.
Pour configurer l'ordinateur 
FactoryTalk
pour les audits distants
  1. Sur l'ordinateur qui collectera les audits distants, démarrez
    FactoryTalk Administration Console
    et connectez-vous au répertoire Réseau.
  2. Dans le menu
    Outils
    , sélectionnez
    FactoryTalk Diagnostics
    > Configuration
    .
  3. A la racine de
    Diagnostics Setup
    , cochez la case
    Activer cet ordinateur pour recevoir les messages diffusés des périphériques Windows CE ou
    MobileView
    .
    Le numéro de
    port
    par défaut est 4445. Vous devez configurer le numéro de port sur le terminal.
  4. Dans l'arborescence Diagnostics Setup, cliquez sur
    Acheminement des messages
    . Cochez la case
    Accepter les messages des périphériques Windows CE ou
    MobileView
    .
    Si
    FactoryTalk AssetCentre
    est installé sur l'ordinateur, les cases
    Sécurisé
    sont cochées par défaut dans chaque colonne. Pour garantir la réception de tous les messages d'audit et d'événement, cochez toutes les cases
    Erreur
    ,
    Avertissement
    ,
    Infos
    et
    Audit
    dans chaque ligne, notamment
    Opérateur
    ,
    Technicien
    ,
    Développeur
    et
    Sécuriser
    .
  5. Cliquez sur
    OK
    .
Notez l'adresse IP de l'ordinateur. Elle sera utilisée pour configurer le terminal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal