À propos de FactoryTalk View ME
FactoryTalk® View Machine Edition (ME)
est une application IHM polyvalente qui fournit une solution dédiée et puissante pour les interfaces opérateur des machines. En tant qu'élément intégral de la solution de visualisation Rockwell Automation
, FactoryTalk View ME
fournit des graphiques d'excellente qualité, une gestion des utilisateurs en temps réel, un changement de langue et un temps de mise en service plus rapide grâce à un environnement de développement homogène.FactoryTalk View ME
permet de bénéficier d'une interface opérateur cohérente sur plusieurs plates-formes, notamment les solutions de bureau PanelView Plus
et Windows
, et comprend :- . Logiciel de configuration pour la conception et le test d'applications IHM.FactoryTalk View Studio
- . Une solution IHM autonome traditionnelle qui fournit une interface opérateur intégrée exécutant la même application IHM sur un terminalFactoryTalk View ME StationPanelView Plus 7,PanelView Plus 6,MobileView, les ordinateurs industrielsRockwell Automationou un autre PC industriel.
Rockwell Automation
reconnaît que certains des termes actuellement utilisés dans notre secteur et dans cette publication ne sont pas conformes au mouvement en faveur d’un langage inclusif dans la technologie. Nous collaborons de manière proactive avec nos pairs du secteur pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. Veuillez nous excuser pour l’utilisation de ces termes dans notre contenu pendant la mise en œuvre de ces modifications.Fournir une réponse