Un compte activé lié à Windows apparaît désactivé
Si un compte lié à
Windows
est activé manuellement dans Windows
, le compte continue à apparaître désactivé dans FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
. La relecture de l'état du compte est nécessaire dans FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
pour un affichage correct.Pour résoudre ce problème :
- OuvrezFactoryTalk Administration ConsoleouFactoryTalk View Studio.
- Dans l'Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte utilisateur lié àWindows, puis sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés, sélectionnezOK. Le compte apparaît maintenant activé.
Fournir une réponse