J'ai effacé le groupe Authenticated Users du répertoire
Si le groupe
Authenticated Users
de Windows
a été supprimé de FactoryTalk
Local Directory ou de FactoryTalk
Network Directory, il est possible que les utilisateurs ne puissent pas se connecter à FactoryTalk Directory
sans être invité à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.Procédez comme suit pour ajouter le groupe
Authenticated Users
.Pour ajouter le groupe lié à
Windows
, « Authenticated Users » :- DémarrezFactoryTalk Administration Console.Allez àRockwell Software > FactoryTalk Administration Console.
- À l'invite, choisissez une instance deFactoryTalk Directoryet sélectionnezLocalouRéseau.
- A l'invite, connectez-vous en utilisant un nom et un mot de passe d'utilisateur administrateur.
- Dansl'Explorateur, développezSystème > Utilisateurs et groupes. Cliquez avec le bouton droit surGroupes d'utilisateurs, puis sélectionnezNouveau > Groupe d'utilisateurs lié à.Windows
- DansNouveau groupe d'utilisateurs lié à, sélectionnezWindowsAjouter.
- DansSélectionner des groupes, sélectionnezAvancé.
- Dans la boîte de dialogue avancéeSélectionner des groupes, sélectionnezRechercher maintenant.
- Dans la liste des comptesWindows, sélectionnezAuthenticated Userspuis sélectionnezOK.
- DansSélectionner des groupes, sélectionnezOK.
- DansNouveau groupe d'utilisateurs lié à Windows, sélectionnezCréer.
Une fois cela terminé,
FactoryTalk Directory
détecte tous les comptes Authenticated Users de Windows
faisant partie de ce groupe Windows
.Fournir une réponse