Diagnostics Viewer n'affiche pas de nouveaux messages
Cause possible et solution :
- Diagnostics Viewer est ouvert.Lorsque la fenêtre de Diagnostics Viewer est ouverte, les nouveaux messages ne s'affichent pas automatiquement. Pour actualiser l'affichage et recharger les messages, appuyez sur la toucheF5et cliquez sur le bouton Actualiser.
- Le fichier journal a atteint sa taille maximaleSi le journal local a été défini surNe pas remplacer les évènements, lorsque la taille de fichier maximale est atteinte, les nouveaux messages acheminés vers le journal sont ignorés.Afin de résoudre ce problème, exécutez l'éditeur deDiagnostics Setupet nettoyez manuellement le fichier journal.
- Depuis le menuOutilsFactoryTalk Administration Console, sélectionnezFactoryTalk Diagnostics > Configuration.
- Depuis le volet gauche de la fenêtre Diagnostics Setup, sélectionnezConfiguration de la destination, et sélectionnez ensuiteJournal local.
- Dans la boîte de dialogueConfiguration de la destination du journal local, sélectionnezEffacer le journal.
- Le chemin de destination du journal local a été modifié depuis l'emplacement par défaut de\Windows\system32\config\systemprofile.Si vous modifiez la destination par défaut duchemin d'enregistrement du journal local, redémarrez l'ordinateur afin d'utiliser le nouvel emplacement du fichier.
Fournir une réponse