Diagnostics Viewer n'affiche aucun message

Cause possible et solution :
  • FactoryTalk Services Platform
    a été récemment installé ou réinstallé et ne détecte pas les journaux des messages.
    Procédez comme suit pour réinitialiser le journal de messages :
    1. Dans
      FactoryTalk Administration Console
      , sélectionnez
      Outils
      >
      FactoryTalk Diagnostics
      >
      Viewer
      .
    2. Sélectionnez
      Afficher
      >
      Options
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , dans l'onglet
      Général
      , cochez la case
      Afficher d'abord les messages les plus récents
      .
      • Si la sélection est sélectionnée, effacez-la et sélectionnez
        Appliquer
        .
    4. Sélectionnez
      Afficher d'abord les messages les plus récents
      , puis sélectionnez
      OK
      .
    5. Actualisez le contenu de Diagnostics Viewer.
      • Dans le menu
        Vue
        , sélectionnez
        Actualiser
        ou
        Actualiser
        de la barre d'outils.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal