Diagnostics Viewer affiche les messages en double

Cause possible et solution :
  • Le défilement dans Diagnostics Viewer entraîne l'affichage d'un message en double
    Pour contourner ce problème, essayez d'actualiser le contenu de Diagnostics Viewer.
    • Dans le menu
      Vue
      , sélectionnez
      Actualiser
      ou
      Actualiser
      de la barre d'outils.
      Si l'actualisation du contenu de l'afficheur ne supprime pas les messages dupliqués, redémarrez Diagnostics Viewer.
  • Les variables incorporées dans
    FactoryTalk View
    entraînent des messages en double
    Des messages dupliqués peuvent être enregistrés dans
    FactoryTalk Diagnostics
    lorsque, dans
    FactoryTalk View
    , des variables de point numérique ou de point de chaîne intégrées contiennent des espaces réservés non valables. Vérifiez les variables incorporées et assurez-vous que toutes contiennent des entrées valides, puis actualisez le contenu de Diagnostics Viewer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal