Je ne parviens à configurer la sécurité à partir d'aucun compte utilisateur
Cause possible et solution :
- Le compte utilisateur ou le compte ordinateur connecté s'est vu attribuer l'autorisation Refuser pour l'action Configurer la sécurité.Connectez-vous à l'aide d'un compte administrateur ou demandez à l'administrateur de lui accorder l'autorisation nécessaire.
- Le compte utilisateur ou ordinateur connecté est membre d'un groupe auquel l'autorisation Refuser a été attribuée pour l'action Configurer la sécurité.Connectez-vous à l'aide d'un compte qui est membre du groupe de l'administrateur ou d'un autre groupe disposant des autorisations nécessaires.
- Le compte est actuellement connecté àFactoryTalkLocal Directory.DansFactoryTalkLocal Directory, il est impossible de créer des comptes ordinateurs ou de configurer la sécurité des comptes ordinateurs. Connectez-vous àFactoryTalkNetwork Directory.IMPORTANT:Les paramètres de sécurité sont complètement différents dans Network Directory et Local Directory. Les modifications apportées aux paramètres de sécurité dans Network Directory n'affectent pas Local Directory et inversement. Si vous utilisez à la fois un Local Directory et un Network Directory, vous devez paramétrer la sécurité dans chaque répertoire séparément.
Fournir une réponse