Impossible de se connecter à partir de FactoryTalk Linx OPC UA Connector à un serveur OPC UA
Cause possible et solution :
- FactoryTalk LinxOPCUA Connector ou le serveurOPCUA ne dispose pas d'une connectivité réseau.Vérifiez la continuité du réseau entre le poste de travailFactoryTalk LinxOPCUA Connector et le serveurOPCUA.
- Le logiciel du serveurOPCUA n'est plus en cours d'exécution, s'est bloqué ou son ordinateur hôte est arrêté ou a redémarré.Vérifiez que le PC hôte est en cours d'exécution. Utilisez les servicesWindowspour déterminer si le logiciel du serveurOPCUA fonctionne normalement.
- Le nom d'hôte ou le port du serveurOPCUA est incorrect.Vérifiez que le nom d'hôte et le numéro de port sont correctement saisis dans.FactoryTalk LinxOPCUA Connector > ServeursOPCUA > URL du point de terminaisonLe chemin doit être au formatopc.tcp://hostname_or_ip:port/Endpoint/Name, oùhostname_or_ip,portet/Endpoint/Namesont remplacés par le nom d'hôte ou l'adresse IP, le numéro de port et le nom de point de terminaison d'un serveurOPCUA et son service de découverte local. Si aucun port n'est spécifié,FactoryTalk LinxOPCUA Connector tente de se connecter au port 4880.
- Le nom d'hôte du serveurOPCUA n'est pas résolu.Entrez une adresse IP dansURL du point de terminaisonau lieu d'un nom d'hôte.
- Le réseau hébergeantFactoryTalk LinxOPCUA Connector et le serveurOPCUA ne prennent pas en charge la connectivité IPv4.Assurez-vous queFactoryTalk LinxOPCUA Connector et le serveurOPCUA se connectent sur un réseau IPv4 uniquement.
- Le pare-feuWindowsou un autre pare-feu logiciel n'est pas configuré pour autoriser les communications de serveurOPCUA.Si la machine hébergeant le serveurOPCUA utilise un pare-feuWindows, utilisez le panneau de configurationWindowspour permettre au serveurOPCUA d'écouter l'adresse IP et le numéro de port spécifiés.Si la machine hébergeant le serveurOPCUA utilise un autre pare-feu logiciel, utilisez l'utilitaire de configuration livré avec le pare-feu pour permettre au serveurOPCUA d'écouter l'adresse IP et le numéro de port spécifiés.
- Le certificat deFactoryTalk LinxOPCUA Connector a expiréRégénérez ou remplacez le certificat deFactoryTalk LinxOPCUA Connector par un certificat valide. Ensuite, dans le logiciel serveurOPCUA, localisez et acceptez le certificat de sécurité fourni parFactoryTalk LinxOPCUA Connector.
- Le certificat deFactoryTalk LinxOPCUA Connector n'est pas approuvé par le serveurOPCUADans le logiciel serveurOPCUA, localisez et acceptez le certificat fourni parFactoryTalk LinxOPCUA Connector.
Fournir une réponse