Je n'arrive pas à changer entre le serveur principal et secondaire
Cause possible et solution :
- L'accès à l'opération de basculement manuel de serveur est refusé à votre compte utilisateur, au compte de groupe auquel votre compte utilisateur appartient, à votre compte d'ordinateur ou au compte de groupe auquel votre compte d'ordinateur appartient.Mettez à jour le paramètre de la politiqueBasculement manuel de serveur:Dans l'Explorateur, déployez les dossiersSystème > Politiques > Politiques systèmes. OuvrezAffectation des droits utilisateur.
- SousGestion des serveurs, sélectionnezConfigurer la sécuritéen regard deBasculement manuel de serveur.
- Passez en revue la liste des utilisateurs et des groupes qui ont accès ou qui se voient refuser l'accès.
- Si l'accès a été refusé à tort à un utilisateur ou un groupe, sélectionnezAutoriser.
- SélectionnezAjouteret ajoutez les comptes ou groupes qui doivent pouvoir effectuer un basculement de serveur.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnezOK.IMPORTANT:Les paramètres de sécurité sont complètement différents dans Network Directory et Local Directory. Les modifications apportées aux paramètres de sécurité dans Network Directory n'affectent pas Local Directory et inversement. Si vous utilisez à la fois un Local Directory et un Network Directory, vous devez paramétrer la sécurité dans chaque répertoire séparément.
Fournir une réponse