Le répertoire est en mode lecture seule
Cause possible et solution :
- Votre ordinateur ne peut pas communiquer avec le serveurFactoryTalkNetwork Directory, ou si la connexion réseau est perdue pendant la configuration du répertoire.Vérifiez l'état de connexion du serveurFactoryTalkNetwork Directory.Accédez àRockwell Software > Outils FactoryTalket exécutezSpécifier l'emplacement de FactoryTalk Directory. Utilisez cet outil pour sélectionner le nom de l'ordinateur qui exécute le serveurFactoryTalkNetwork Directory ou pour vérifier l'état de sa connexion.Une fois que vous vous êtes assuré que votre ordinateur et le serveurFactoryTalkNetwork Directory sont connectés au réseau, exécutez à nouveau l'Assistant de configuration deFactoryTalk Directory.
Cette erreur ne s'applique qu'à
FactoryTalk
Network Directory.Fournir une réponse